欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

表面处理与环保

  • 2023.05.23 11:26:46
  • 米思米
  • 2081

表面处理与环保

环保的背景


 过去,电镀厂等金属表面处理工厂因氰化物和六价铬等原因造成污染问题,被诟病为污染源企业,从而被迫以本就紧缺的资金对治污设施进行大量投资,产生高昂的运行成本。

 湿式表面处理当然需要用水并产生废水,所以需要执行《水污染防治法》,而当使用酸、碱、有毒、有害物质时,还需要适用《有毒有害物质防治法》,企业有义务让排放到公共水域的废水符合“污水排放标准”。排入下水道系统的废水须遵守《下水道法》以及各地《下水道条例》中的“污水排放标准”。

 此外,如果是在生产过程中会产生有害气体或雾气的部门,则需要设置用于去除这些污染物的净化装置并实施运行管理等,需要进行浓度测量以及自主检查(工业安全与卫生法)。

 用于干燥电镀溶液和产品的锅炉,以及涂料烧结干燥等工序会受到“大气污染防止法”中的废气排放规限。

 此外,每个地方政府都有《污染防治条例》,对水质、空气质量、噪音、振动等进行规范。

 自这些法律法规首次颁布以来,规限项目逐年增加,规限值也日益严格。

 近年来,除此之外,用于制冷剂和喷雾罐的氟利昂气体对臭氧层的破坏,以及燃烧化石燃料所导致的二氧化碳增加引发全球温室化等现象,地球环境的恶化也变得愈发显著。

 作为其对策,通过VOC(挥发性有机化合物:有机溶剂等)规限以及节能措施减少C02排放,实施了《绿色采购法》以采购不含镉以及铅、汞等有害物质的物品,从而避免因废弃物而导致环境污染。这些措施不仅是在日本得以推行,除了少数国家外,世界各地都在推行之中。

 例如,在欧盟(EU),自2007年起开始执行规定电子电气设备中所含有害物质量的RoHS法规(称为RoHS规限),以及限制电气产品等废弃物的WEEE规限。这些法规都是用于限制产品中的有机、无机有害物质量。

 此外,为了应对将旧工厂用地改建为住宅时经常出现的土壤污染问题,日本制定了《土壤污染对策法》,不仅是在出售旧工厂用地时,即使是自行使用相关地块,当土地用途发生改变时,需要进行土壤分析,确认有害物质的存在和浓度,如果土壤被污染,则需要净化土壤。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities